登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
案例研究索引

 

我的Keyence 我的收藏 我的下载

零停滞时间为公司免除诸多困扰

问题:自动化料盘装运机偶尔会把料盘载入错误的传输通道。错误载入的料盘最终会使生产线瘫痪,引发停滞时间,机器损坏,并对操作人员造成潜在危险。解决方案...

低成本解决方案:改善流程,提高客户的信任度

问题:操作员会一直交换工作以保持清醒,但是总是有些部件没有装到组件上。这样会导致几种情况。第一,组件在自动化设备中损坏部件。第二,组件损坏,全部报废。第三种也是最糟糕的情况,组件被忽略,到达客户处。一旦成品到达消费者手中,这些部件会很快发生故障,造成更多的问题。解决方案...

钢铁加工业更经济的,100%可靠的测量

问题:测量都用手规,接触式量规或其它不太精确的间接方式进行。没有确立标准的操作,因此,人工测量的结果不是很可靠。
曾经使用过另一个品牌的非接触式测量方式,但是由于来自不同金属供应商的金属表面情况参差不齐,无法进行可靠的测量。于是用户尝试了核子测定仪,但是作用有限,而且过于昂贵。
投入大笔资金用于测量不在他们的计划之内,因为这样会增加成本,降低生产效率。
解决方案...

小型光学传感器解决了大型生产线的问题

问题: 每个玻璃管的腔内必须有一颗滚珠。实际情况是管内没有滚珠或有一颗以上的滚珠也会蒙混过关。所有这些滚珠都要用空气推入试管。 解决方案...

非接触式测量传感器减少了废料,提供了100%的检测

问题: 现行的测量方法会有两个不可避免的主要问题。
——首先,用手进行测量是非常不稳定的。被测量的材料不够硬,因此不同的操作者对测微计所用的力量造成测量结果不尽相同。
——其次,造成厚度变化的流程问题发生的很快,而当前的“抽查”方法发现问题经常是为时已晚。价值成千上万美元的“不符合规格”的材料产出后,只能当作废料。
解决方案...

接触式传感器有效防止汽车零件缺陷

问题: 在装配过程中,如果膜片固定在不正确的位置,则这两部分将不能正确密封起来,从而会产生缺陷产品。具有较小直径的一半安装在具有较大直径的另一半内部,后者带有一个垫片用作两者之间的衬垫。在固定过程中,膜片会被“压紧”,这往往会引起撕裂,并且(或者)达不到零件所要求的必需的气密性。 解决方案...

成本效益高的独立终端 = 更低的成本

问题: 独立型终端具有触摸屏面板,它能作为使用者与机器之间的交互界面。 他们需要一种能在用户靠近机器时提醒 Kiosk 信息商亭的方法。这将会使机器在非活动状态时“关闭”。这种关闭功能将在机器的整个寿命中节省大量成本。 解决方案...

在全新领域开发新产品所面临的挑战

问题: Keyence 最先开发 LED 测微计。与传统激光系统不同,LED 通常因过于暗淡而无法实现高速性能。使用百万像素级 CCD 接收器可在进一步减少每像素光线量的条件下获得高精度结果。他们尝试了多种不同的方法,可却总是失败连连。 学习更多...

金属产品制造商节省了10万美元

问题: 客户不能因为烧结流程或炉内加工所需的时间而停止生产线。由于测量之间产生的时间间隔,有时好的产品也必须和坏的一起扔掉,浪费了生产时间和金钱。卡尺也可能会损坏产品,而读数也会因不同的班次而不一致。 解决方案...
支持和服务
KEYENCE技术电子报
获取最新的自动化新闻
退订

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.