keyence

 



Keyence 是工厂自动化激光产品的领先制造商之一,并最早于 1986 年开发了数字测微计市场。

当时只有使用激光的数字测微计。然而,激光测微计使用马达,马达则往往存在诸如速度有限、寿命短等一些缺陷。

找出变通办法的第一步是要确定如何使它们速度更快、寿命更长。

LS-7000 的项目经理 Yuji Akishiba 面带微笑地回忆到:“LED 使解决这些问题成为可能”。他们早在五年前就开始面对开发使用 LED 的数字测微计所带来的挑战。与他的微笑形成鲜明对比的是在通往成功的道路上历经的无数次艰苦尝试。

Keyence 最先开发 LED 测微计。与传统激光系统不同,LED 通常因过于暗淡而无法实现高速性能。使用百万像素级 CCD 接收器可在进一步减少每像素光线量的条件下获得高精度结果。他们尝试了多种不同的方法,可却总是失败连连。

Akishiba 先生回忆说:“曾多次有人提出放弃这个项目”。由于这个项目看上去似乎技术性太强而且过于耗费成本,因此技术障碍和早期进展的不顺利险些使它夭折。

此时有一个解决方案使大家看到了一线希望。尽管 LED 光线已经达到其强度极限,但 Keyence 团队成功开发出能够放大亮度的光学设备。

为了达到必需的高精度,他们研究出使用低分辨率 CCD 并通过电子处理弥补所需要素的方法。当今研制的所有 CCD 通常都是高分辨率的,该团队则提出使用低分辨率高精度 CCD 的想法。
如今,您能高速测量以微米计的尺寸。实现之前认为不可能的性能关键在于将光源从激光变为 LED。使用 LED 光电发射器与 HL-CCD 光电接收器的光学系统简便易用,增强了可用性并减少了维护量。

  最新开发的智能光学测量系统集成光电发射器与光电接收器,前者生成均匀光传输,后者即时检测定位信息,可以实现卓越的性能。这款增强型系统提供一流的精度。

新型光学系统与数字边缘检测处理器提供双倍精度。适合高精度产品要求的各种高精度测量应用。这种新型设计还能在不移动光轴的情况下实现高精度测量,而这通常是扫描系统的一个常见问题。
对于挤压制品、移动物体的顺序测量等生产线上的应用场合,高速度与更高可靠性的实现成为可能。HL-CCD 使用持续曝光测量,从而通过连续测量平均值实现持续检测。即便是直径的瞬时变化也能检测得到。

目标查看器显示测量过程的实时图像,以便更精确地定位测量点并检验测量条件。这是外径测微计的新增功能,使用方便,深受用户好评。


  立即阅读有关这款创新型光学测微计的信息!
LS-7000 LED/CCD 光学测微计(共 12 页)。
 

     


请把您的问题发送给我们,Keyence的销售人员会回复您。
要完成您的请求,首先请填写下列信息然后再填写底部的表格。


   
 请在下方详细描述您的应用问题。(必须)
 您检测/测量的目标是什么?
 检测/测量类型。(从下方列表中选择一种类型)
 请选择感兴趣的项目。




 材料:(选填)
例:钢、塑料、橡胶等
 精度:(选填)
例:高精度、重现能力
 速度:(选填)
例:字符/秒、周期等
 输出类型:(选填)
例:数字、模拟等
 选填问题
 
你正在使用类似产品吗?

 
有购买本产品的打算吗?

 
对产品有什么疑问吗?
 
您是通过什么途径知道我们的?
 
注:
[1]您的请求会被发至相应的KEYENCE分公司或负责您的国家/地区的经销商,然后这些问题会交给负责该项工作的工程师。请耐心等待,虽然您不会马上收到答复,但我们会尽快对您的问题一一做答。

[2] KEYENCE的工作人员会为以下地区的客户解答:美国、英国、德国、法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国以及台灣。如果您在其他地区,我们会将您的问题交给KEYENCE的经销商。

要注册,请启用 Javascript

topics_gry_JSNG

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.