keyence

案例研究:节省10万美元



背景:

一个金属产品制造商为全世界数千个客户供应门类齐全的各种产品。每天都有成千上万个部件在遍布美国的工场中制造出来。

每个部件的生产都有数道工序。在第一个流程中,客户需要控制使用在金属基板上的粉状金属材料的厚度。在流程中的某个时间,一个操作员会用一接触式卡尺来测量金属和镀层的厚度。每次发现有厚度问题,操作员都会调节滚筒,然后再次测量直到达到最佳的厚度。

问题:

客户不能因为烧结流程或炉内加工所需的时间而停止生产线。由于测量之间产生的时间间隔,有时好的产品也必须和坏的一起扔掉,浪费了生产时间和金钱。卡尺也可能会损坏产品,而读数也会因不同的班次而不一致。

解决方案:

与客户协商后,KEYENCE建议使用非接触式双头LK-G30作为解决的方法,因为它对于镜面或不规则形状/颜色的目标物有增强的性能。客户在生产线上设计了一个能固定LK-G设备的位置。当测量高于或低于公差时,画面会变红,蜂鸣器会响起,告诉操作员需要调节滚筒。由于能够持续进行动态测量,并且提供持续的反馈,LKG大大方便了操作员,让他们知道何时他们把滚筒调节到了正确的厚度。客户仍然需要进行破坏性试验,但是实际需要的消耗的材料数量被降低到最少。

结果:

双头LK-G30的高精度和再现性在金属上的表现证实很成功。

客户喜欢这个解决方案,主要是因为这能允许他们能不断对产品采样。更重要的是,KEYENCE的解决方案使他们不用再丢弃价值10万美元的不可用产品。他们现在有了更高百分比的高品质材料,废料的比例大大下降。

  立即索取!
CCD激光位移传感器选择指南(22页)
 

     


请把您的问题发送给我们,Keyence的销售人员会回复您。
要完成您的请求,首先请填写下列信息然后再填写底部的表格。


   
 请在下方详细描述您的应用问题。(必须)
 您检测/测量的目标是什么?
 检测/测量类型。(从下方列表中选择一种类型)
 请选择感兴趣的项目。




 材料:(选填)
例:钢、塑料、橡胶等
 精度:(选填)
例:高精度、重现能力
 速度:(选填)
例:字符/秒、周期等
 输出类型:(选填)
例:数字、模拟等
 选填问题
 
你正在使用类似产品吗?

 
有购买本产品的打算吗?

 
对产品有什么疑问吗?
 
您是通过什么途径知道我们的?
 
注:
[1]您的请求会被发至相应的KEYENCE分公司或负责您的国家/地区的经销商,然后这些问题会交给负责该项工作的工程师。请耐心等待,虽然您不会马上收到答复,但我们会尽快对您的问题一一做答。

[2] KEYENCE的工作人员会为以下地区的客户解答:美国、英国、德国、法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国以及台灣。如果您在其他地区,我们会将您的问题交给KEYENCE的经销商。

要注册,请启用 Javascript

topics_gry_JSNG

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.