1. 首页
  2. 解决方案
  3. 案例研究

案例研究

基恩士IM-6500帮助改善和加快-DBC Décolletage公司的质检

基恩士新型超高速二维测量系统为法国分包商带来更多优势。

位于法国东南部马里尼耶镇的DBC公司专业从事精密机械加工和螺丝加工。数月前,它成为率先购置基恩士IM-6500图像尺寸测量系统的公司之一。

质量总监David Firinu说:“该系统使用起来非常简便,我们整个生产团队都知道如何使用它来检查生产过程中的部件。在购置IM系列之前,一般需要长达十分钟才能得到测量结果。现在,您只需按一下按钮,五秒钟后就能得到测量结果。我们力求最大限度地增加我们的检查数量。IM-6500可在3500种不同类型的部件上检查大约300个程序。”

Firinu先生补充道:“它在以下两方面增强了我们的工艺和品质——我们能更频繁地检查更多尺寸,它还排除了因操作员及测量条件差异所产生的变化。”

在购置IM-6500之前,DBC公司使用的是轮廓测定投影仪或千分尺等量具来完成相同的测量。

IM-6500系列是一款新型测量仪。IM-6500系列图像尺寸测量系统不仅仅是一种轮廓投影仪、显微镜测量或自动化数控测量系统,而是一种新型工具,它能在最短时间内获得可靠的测量。您只需将测量对象放在座标台上,然后按下按钮即可。它能在数秒内检查99处,精度可达0.5微米。

IM-6500还排除了繁琐的目标定位以及因操作人员技术水平差异所引起的测量风险。当用肉眼人工检查边缘时,操作人员因技术水平高低所产生的差异几乎是不可能避免的。此外,XY轴载物台的行程长度越长,因振动引发的错误就会越多。

测量结果还会自动生成。智能模式分析检索系统(iPASS)可确定测量对象的位置和方向,并与所记录的测量物形状进行对比。它可以测量所有尺寸,从内部直径、圆的间距和角度到其他复杂的尺寸。

由于拥有0.01的像素精度,基恩士公司的子像素处理系统检测到的边缘位置比常规的系统更准确。IM-6500系列可提供660万像素的分辨率,可重复性达1微米,精度为2至5微米。

DBC公司的策略是通过其服务、质量和产品的卓越技术从竞争对手,尤其是那些位于低成本国家的分包商中脱颖而出。 Firinu先生说: “IM-6500能让我们生产复杂零件,并保证我们能快速检查所有尺寸。”

DBC公司的质检部门得到了全电脑化和优质的物流系统支持。通过其广泛的检查方法,DBC公司力求达到零缺陷,同时专注于品质,并以此从竞争对手中脱颖而出。该公司自2006年以来就获得了ISO/TS 16949认证。DBC公司还为连接器、汽车、航空、医疗等行业生产各种金属或塑料材质的短期、中期和长期部件(从100到1000万件)。DBC公司还可装配成品及半成品。

相关产品