文字大小
标准
大字体
  1. 首页 > 
  2. 条码基本知识 > 
  3. ITF和标准分配码

ITF和标准分配码


ITF

ITF是"交迭二五码"的缩写,在箱板纸包装箱上普遍作为标准分布码使用。
"2 of 5"有几种类型。它们组成一样,用5个条中(空)的2个宽条(空)来表示一个字符。虽然组成相似,码却完全不同。

注意点

"2 of 5"的变化

Interleaved "2 of 5" (ITF) 本章节对此有详细的介绍。
Industrial "2 of 5" 过去该码应用于工业。由于该码仅用条而不是空来表示码的信息,增大了码的尺寸。
目前除了物流管理,许多领域已不使用。
Matrix "2 of 5" 由于条和空都具有信息,该码与工业"2 of 5"不同。
COOP "2 of 5" 该码用于消费者合作(消费合作社)组织,被称为COOP码。
IATA 该码被IATA(国际航空运输协会)用于航空货物管理。

ITF组成

・ITF采用5个条(空)来代表一个字符。由于5个中的2个是宽的,因此被叫做"2 of 5"。
・在ITF中,表示字符的条和空是交错的,如下所示:

ITF组成
字符 条式图案
START
2
3
5
8
STOP

・第一个字符用5个条表示,第二个用5个空表示。因此,ITF总是有偶数个数位。(不可能有"5位ITF")
・由于条和空都具有信息,因此ITF的组成密度很高。
・不使用起始和终止符号,但使用条式图案来代表起始和终止。

ITF字符组成

ITF是采用以下表格内的字符组成的。可以表示的字符只能为数值(0至9)。

字符 条式图案 字符 条式图案 字符 条式图案
START 3 7
0 4 8
1 5 9
2 6 STOP

ITF特征

由于ITF是具有高密度数据的条码,它具有以下特征:
・标签的尺寸可以比具有同样位数的条码小。
可以在小空间内有效地打印条码。
・同其他条码相比,在一样大小的标签上可以容纳更多的信息。(可以增加位数。)
・如果标签大小和位数个数一样,条宽可以更宽。
条宽越宽,条码读取仪就越容易读取。也可以进行远距离读取。

条码长度比较

以下数字表明了在使用同样窄条宽度和具有同样数量信息时,各种条码类型的条码长度的比较情况。很显然,ITF码是最短的。
(对比是基于二进制条码)

  • ITF
    ITF
  • CODE39
    CODE39
  • Codabar
    Codabar

ITF应用

・ITF适用于在小空间内具有更多的信息的情况下。
・它可用于打印箱板纸包装箱上的标准分布码。 详细情况在此说明

ITF的缺点

虽然ITF有许多优点,但也具有由于其构成导致"遗漏读取"的不利因素。遗漏读取是指,如代表"3852"的条码由于有些位数读取时有遗漏,被读成了"38"。

ITF的缺点

ITF的缺点
当激光束倾斜如下所示从左进行扫描时,条码被读成了"38"。

注意点

在使用ITF时,为了避免遗漏读取,要把条码读取仪设置在"数位指定"功能模式上,这样就可以只读取规定位数的数字。


标准分布码

详细介绍基于ITF的标准分布码。

什么是标准分布码?

标准分布码主要是打印在箱板纸包装箱上,用于物流系统的一种标准化的条码。以下章节将介绍标准分布码是如何被提出的。

边运行边执行的要求

诸如超市之类的零售店的目标是要尽可能地减少库存以保持宽敞的空间场地。为了满足要求,生产厂家和批发商必须要在规定的时间内准确无误地交付预定数量的商品。这就是边运行边执行系统(JIT)。这会导致以下情形。

(1) 包装的多样性

零售商以不同的数量单位下定单,如120件或10件。因此必须要有不同大小的包装如120件或10件来满足不同的要求。

包装的多样性

(2) 卡车运输为主要的配送方式

由于一次交付的数量减少而配送频率的增加,货车运输是物流配送的主要手段。
在目前的交通条件下,不允许卡车长时间停留进行上、下货。因此,必须要准备好包装(选配好的),货品可以在预定时间内装载进卡车并进行交付。如果是在那么短的时间内检查每个定单,就要花费大量的时 间,不能及时装载货物。

卡车运输为主要的配送方式

标准分布码的产生

标准分布码的产生就是为了满足物流分类需要的。标准分布码用EAN码表明了包装产品的内容以及包装数据(包装内的商品数量)。当条码读取仪读取标准分布码时,可以立即知道商品的名称和数量。这就可以在物流系统中合理管理许多事物,如"采摘"、"分类"、"检查货品"、"仓库控制"以及"盘点库存"。

标准分布码的构成

标准分布码包括产品包装的EAN码和前置分布身份识别码。

  • JAN码
  • 标准分布码

JAN码,标准分布码

数据构成如下:

数据构成如下:

注意点

由于EAN生产厂商码可以用于标准分布码,因此无须注册新的生产厂商码。

定义分布身份识别码

分布身份识别码代表着混合于一个包装中的货品数量和内容。标明的数量并不就代表着包装内货品的实际数量,对应数量的代码是由用户定义的。

身份识别码

分布身份识别码 说明
0 包装内的混合货品
1~7 包装内同一货品的数量
8 保留
9 增加的附加条码版

在这里 看到的附加版本

(例如)同一商品要进行不同的包装,就要使用不同的分布身份识别码。

  • EAN码
  • 标准分布码

EAN码 和 标准分布码

标准分布码的标准大小

标准分布码可以在0.25至1.2的倍数范围内基于1mm(放大倍数:1)的标准窄条宽度进行放大和缩小。(出口的放大倍数为0.625至1.2)。每个放大倍数的条码长度如下:
(条码长度包括空白区。)

标准分布码的标准大小

打印位置的说明

打印位置的说明

放大倍数 条码长度
1.2 171mm
1.0 143mm
0.8 114mm
0.625 89mm
0.40 57mm
0.25 36mm

为什么要使用ITF?

同其它码相比,如果标签大小以及位数相同,ITF的窄条宽度更宽。因此即使打印机的打印质量不好。也可以打印ITF码。不仅如此,更宽的窄条可以允许从远距离读取条码。

什么是附加条码版?

附加条码版是附加在标准分布码的标准形式后的分布码。一般用于根据每个独立包装重量有变化的火腿或香肠的价格上。附加条码版包括代表测量值的5个位数和1位校验码。如果需要小数点,小数点位于第三和第四位之间。除了附加条码版,基于CODE 128的"EAN―128"目前也用于代表测量值。

什么是附加条码版?

保护框

一般采用橡皮凸版在箱板纸包装箱上打印条码(方法是使用树脂或橡胶减压打印)。由于箱板纸包装箱不是完全平坦的,橡皮凸版的打印压力就不是完全均衡的。这会产生扭曲的条码。
保护框就是用来防止打印压力直接集中在条码上并保持均匀的打印压力。

保护框

  • 浏览打印用PDF ( 条码基本知识, 二维码基本知识 )
  • 浏览打印用PDF ( 二维码印刷检验 )
  • 咨询、答疑

返回页首

浏览其他页面