1. 首页
  2. 服务
  3. 产品用户支持
  4. BT 系列软件 / 用户支持
  5. 常见问题(FAQ)|BT 专用操作系统型(开发/使用环境)

BT 系列软件 / 用户支持

常见问题

BT 专用操作系统型

开发/使用环境

服务器 PC/运用 PC/开发 PC
项目 内容
OS Windows 8
Windows 7
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Vista(SP1 或更高版本)
Windows XP (SP2 或更高版本)
Windows Server 2003 (SP1 或更高版本)
软件 Internet Explorer 5.5 或更高版本
Microsoft .NET Framework Ver.2.0
CPU Pentium III 600 MHz 以上*1
内存 128 MB 以上*1
硬盘 可用容量 400 MB 以上*1*2
LAN 端口 在以无线 LAN 使用 BT-1000W/1000WB/1500W/1500WB 时,或使用 LAN 通信单元 BT-UC10L 时必须使用
USB 端口 在使用 USB 通信单元 BT-UC10U 时,
或使用 BT-1000/1500 系列内置 USB 端口时必须使用
RS-232C 端口 在使用 RS-232C 通信单元 BT-UC10R 时,
或使用 BT-1000/1500 系列内置 RS-232C 端口时
必须使用
  • *1 使用负载测试模拟器多次启动 BT 模拟器时,
    可能对 CPU、内存容量、硬盘可用容量有更高规格要求。
  • *2 在运用中积累数据和通信日志时,可能需要更多可用容量。
服务器 PC 应用程序开发环境(BT-H10W)

使用 BT-H10W 的“服务器程序库”“通信程序库”创建服务器应用程序和 PC 应用程序的开发环境,如下所示。

项目 内容
开发语言 Microsoft Visual C++ 6.0
Microsoft Visual Basic 6.0
Microsoft Visual C++ 2010/2008/2005/ .NET2003
Microsoft Visual Basic 2010/2008/2005/ .NET2003
程序库的种类 DLL、ActiveX、.NET 用程序库
终端应用程序开发环境(BT-HD10)

使用 BT-HD10 开发终端应用程序时的开发环境,如下所示。

项目 内容
开发语言 C 语言
综合开发环境 GAIO 框架
支持的操作系统 Windows 8
Windows 7
Windows Vista Business/Ultimate(SP1 或更高版本、仅 32 位版)
Windows XP Professional (SP2 或更高版本)
加载项(BT-Dev.tool)
支持开发环境
Microsoft Visual C++ 2010/2008/2005/.NET 2003