1. 首页
  2. 服务
  3. 产品用户支持
  4. BT 系列软件 / 用户支持
  5. 常见问题|Windows 操作系统型(终端的操作方法)

BT 系列软件 / 用户支持

常见问题

Windows 操作系统型

终端的操作方法

如何设定终端?

设定 BT-W 系列时,并非通过控制面板,而是通过系统菜单进行。
按照下列方法启动系统菜单。

  1. 开始菜单⇒程序⇒BT System Menu
  2. 在按下 F1 键的同时打开电源
请问条形码/二维码的读取方法是?

系统菜单中提供“读取测试”画面。
请通过系统菜单⇒“5.功能测试”⇒从“1.读码”启动菜单

请问无线 LAN 的连接方法是?

通过系统菜单设定无线 LAN。
请通过系统菜单⇒“2.通信设置”⇒在“1.无线网”里进行各种无线LAN的设定。
确认通信请通过“5.功能测试”⇒“2.服务器连接”执行 Ping。

启动操作系统时是否可以自动连接无线LAN?

可通过系统菜单设定启动时自动连接无线 LAN 方法。
请通过系统菜单⇒“2.通信设置”⇒“1.无线网”⇒“1.连接/认证”,在“开机时自动连接”处打钩。

读取时是否能够自动追加ENT或TAB等按键?

可通过系统菜单选择是否在读取时添加按键。
请通过系统菜单⇒“1.基本设置”⇒“2.读码设置”⇒“1.读码参数”,在“读码格式设置”中选择追加键/控制码。

请问开机自动启动应用程序的设定是?

通过系统菜单注册应用程序的启动。
请通过系统菜单⇒“1.基本设置”⇒“1.系统设置”⇒在“4.开机启动程序”中注册要启动的应用程序。

请问复位方法是?

长按PW按钮 10 秒左右。请按住直到画面右上方的 LED 闪烁绿灯。操作系统重新启动。

请问终端设定的初始化方法是?

通过系统菜单初始化终端设定。
请通过系统菜单⇒“3.进行升级”⇒“5.初始化”启动菜单。如果全部勾选并执行,则初始化至出厂时状态

请问触摸屏的校正方法是?

通过系统菜单校正触摸屏。
请通过系统菜单⇒“1.基本设置”⇒“3.输入设置”⇒在“2.触摸屏”中实行触摸屏坐标校正。
(由于 BT-W70/W75 未安装触摸屏,无法使用此处的功能)

请问 VGA/QVGA 的切换方法是?

BT-W100/W150 支持VGA和QVGA。(默认为VGA)
请通过系统菜单⇒“1.基本设置”⇒“4.输出设置”⇒“1.画面显示”更改设定。
BT-W80/W85/W70/W75 仅 支持 QVGA。无法切换为 VGA。

请问鼠标右击的操作方法是?

在相应位置的触摸屏长按可实现右击功能。
BT-W70/W75 启用鼠标模拟功能时,按F4键可以实现右击功能。

请问在 BT-W70/W75 中显示光标的方法是?

由于 BT-W70/W75 不配备触摸屏,因此配备了用以直观操作 Windows 画面的鼠标模拟功能。
按下 Fn 键后显示光标,可使用鼠标模拟功能。
可使用十字键移动鼠标光标,使用 ENT 键操作鼠标左击,使用 F4 键操作鼠标右击。

请告知有效的配备方法。

使用终端间完美复制功能的配备最为普遍。
请选择BT系统菜单“33.完美复制”。1台主装置可同时连接8台设备。之后,8台可作为主装置进行完美复制,因此无需费时即可配备多台设备。
*各个终端不同的设定(IP等)需要在最后进行手动设定。

希望在关闭手持终端电源的过程中也可进行远程控制。可以做到吗?

只要使用待机关闭模式即可实现。
可在BT系统菜单“151.电源管理”中启用待机关闭模式。

固件升级后,操作不正常。应该如何解决呢?

可能是固件升级步骤错误。
请再次仔细确认步骤说明,适用相同版本文件。

请告知电池记号和电池残余量的相关信息。

3个测量仪器 → 50%以上
2个测量仪器 → 30至50%
1个测量仪器 → 5至30%
无测量仪器 → 5%以下

按下Fn键,显示更新画面。可能是作业人员错误按下,是否可禁用该功能?

请在BT系统菜单“151.电源管理”中,取消启动更新的勾选。

显示“RamDisk不正确,已进行初始化。”的信息。是否发生故障?

并非故障。电池电量用尽,无法备份RamDisk,因此已自动初始化。如果文件原先保存在RamDisk中,请重新导入文件。

手持终端的画面死机。
是否有强制复位的方法?

长按电源(PW)按钮10秒以上。

虽然正在进行终端服务(远程桌面),但无法将扫描数据导入到连接目标PC中。

请在BT系统菜单“121.读取参数”中,将常驻扫描的读取数据传输目标变更为远程桌面。

已使用Internet Explorer变为全屏显示,但无法关闭。应该如何解决呢?

按Alt + F4关闭
在BT系统菜单“131.键”的键分配标签中,请向任意键分配Alt键。可同时按下Alt + F4 进行退出。

按F11键显示控制栏
在BT系统菜单“131.键”的键分配标签中,请向任意键分配F11键(由用户定义设定0x7A)。。

希望关掉软键盘(SIP),应该如何解决呢?

请从画面下方的任务栏托盘中单击笔的记号。
请从所显示的列表中选择“CYCLICSIP”。