1. 首页
  2. 服务
  3. 产品用户支持
  4. BT 系列软件 / 用户支持
  5. 常见问题|Windows 操作系统型(软件)

BT 系列软件 / 用户支持

常见问题

Windows 操作系统型

软件

是否可更改按下各按键时输入的按键码?

使用按键分配功能可实现。
例如,可在按下 F1 键时扫描,将 F2 按钮分配到 F3 键。
请通过系统菜单⇒“1.基本设定”⇒“3.输入设定”⇒“1.按键”的按键分配进行设定。

能否在使用无线 LAN 连接的同时与蓝牙打印机进行通信?

由于 BT-W 系列支持同时打开无线 LAN 和蓝牙,可在连接无线 LAN 的同时
与蓝牙设备通信。

能否在状态栏中显示电池余量和无线通信状态?

BT-W 系列具备独有状态栏,使用这些可显示电池余量和无线通信状态。
请通过系统菜单⇒“1.基本设定”⇒“4.输出设定”⇒“3.状态栏”进行显示设定。

能否进行应用程序的日程启动?

可通过系统菜单注册应用程序的日程启动。
请通过系统菜单⇒“4.运用设定”⇒“6.启动应用”进行日程注册。

使用该功能后,例如可在指定时间处理主文件的下载、日志发送、操作系统重启
和数据备份。

能否对关闭电源后的终端发送文件?

使用待机关闭可发送文件。

待机关闭是在电源切断状态下操作系统仍在后台运行的一种模式。
表面上与电源关闭没有差异,由于操作系统自身已启动,可从 PC 侧连接终端以发送主文件、
获取日志。

  • 待机关闭仅在“待机关闭模式启用”或“电源关闭状态”下方可启用。

请通过系统菜单⇒“1.基本设定”⇒“5.系统控制”⇒“1.电源管理”进行待机关闭模式的设定。

虽然正在开发扫描动作的程序,但数据总是会输入2次。应该如何解决呢?

开发扫描动作的程序时,请关闭常驻扫描功能。请在BT系统菜单“121.读取参数”中,取消常驻扫描的勾选。

虽然正在开发扫描动作的程序,每进行1次扫描都会跳出好几条Windows信息。应该如何解决呢?

如果定义多个MsgWindow就会发生多次事件。
从Form中移动Form时等,不释放之前的MsgWindow,而直接生成全新的MsgWindow的事例居多。

I am 虽然正在开发连接SQL Server的程序,但仍会发生“无dbnetlib.dll”的错误。
为什么dbnetlib.dll应复制到手持终端呢?

所使用的dbnetlib.dll在实机、Virtual PC中有所差异。
请使用以下内容。

  1. 在实机上操作时
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Devices\Client\wce500\armv4i
  2. 在Virtual PC上操作时
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Devices\Client\wce500\x86
虽然开发过PC的Windows应用程序,但开发手持终端应用程序还属初次。参考什么内容可以提升效率呢?

请参考盘点存货样品和库存搜索样品。
已汇总读取、数据保存及数据传输等基本逻辑。

使用数天后,会出现内存不足的信息,应该如何解决呢?

使用开发的应用程序,可能会发生内存泄露。
可通过GlobalMemoryStatus() 的 Win32API 获取内存剩余容量,请区分原因查明哪项处理正在消耗内存。

参考URL
http://msdn.microsoft.com/ja-JP/library/ee488170.aspx

在大多数情况下,特定程序内存消耗的原因非常困难,进行定期重启的事例也比较多。以下是可轻松进行自动重启的设定,敬请查看。

  1. 创建仅执行重启的应用程序。
  2. 在BT系统菜单“46.启动应用程序”中,对①的应用程序进行日程注册。
经过一定时间后,无法复制文件到共享文件夹中。显示状况与会话状态类似,应该如何解决呢?

以下为禁用PC会议超时的方法。

  1. 启动正在连接PC的命令提示符。
  2. 执行“NET CONFIG SERVER /AUTODISCONNECT:-1”的指令。
  3. 出现“已正常结束指令。”的信息则表示操作成功。
是否可在HT、FTP服务器上启动?

在BT系统菜单“482.FTP服务器”中,勾选“启动时自动开始”后即可进行启动。

开发WEB或开发终端服务时,是否可进行手持终端的设备控制?

开发WEB时为扩展JavaScript,开发终端服务时可使用PDP Plugin进行设备控制。
可通过本支持页面免费下载。

是否有防病毒软件?

基恩士不提供防病毒软件。
通常,WindowsCE用防病毒软件并不通用。

虽然使用的是Internet Explorer,但有时会出现内存不足的信息。应该如何解决呢?

在需要显示PC版网页等较大内容时,会出现内存不足导致无法显示的情况。请尝试变少内容的量。

是否可事先保持多个连接目标的SSID?

使用BT系统菜单时,仅可保存1个SSID。
已准备控制无线设定的函数(btWLANSetProperty),因此请通过程序安装功能。