FAQ

使用 XG-7000 系列有哪些要求?
需要执行检测所需的硬件(控制器和CCD)和编程程序所需的软件(XG-H7N)。
有哪几种控制器?
共有五种:连接 KEYENCE 数码摄CCD的标准型、支持 2 00万像素CCD的高速型、支持 5 00万像素CCD的高速高容量型、连接模拟CCD的标准型以及连接模拟CCD的高速型。
XG7000、XG7500 和 XG7700 有什么区别?
可连接的CCD和图像处理速度不同。
所有控制器都可以连接四个CCD吗?
通过追加CCD扩展单元,每个控制器都可以连接四个CCD并同时用于拍摄图像。
控制器有哪些配件?
控制器标配 SD 卡(已插入 SD1 口)、说明书(A4 尺寸,8 页)和一组端子台更换标签。
必须使用遥控器才能设定控制器吗?
检测所需的所有设定都可在电脑上完成,因此不需要遥控器。
要在控制器上进行设定,可选购一个遥控器。
控制器系统要升级了,不用遥控器能够操作吗?
必须使用选购件的遥控器才能更新系统。
可使用市售 SD 卡吗?
本系统无法保证是否能够使用除控制器自带以外的其他 SD 卡。
有哪几种数码CCD?
共有 16 种:31 万像素CCD、200 万像素CCD、7倍速 31 万像素CCD、7倍速 100 万像素CCD、7倍速 200 万像素CCD、11倍速 500 万像素CCD和小型CCD,所有CCD都有彩色和黑白两种。
该系统确定可使用哪些型号的模拟CCD?
本系统支持 KEYENCE、Sony 和 Toshiba Teli 生产的模拟CCD。请在规格表中查找支持的型号。
我想连接模拟CCD。如何设定 DIP 开关?
如果是 CA-CM20,使用出厂设定。要了解详情,请参阅用户手册第二章中的“安装CCD”一节。
可使用已有视觉系统的CCD吗?
对于数码CCD,XG-7000 系列只能使用型号名称以 XG 开头的专用CCD(只能使用 CV-5000 系列的CCD连接线)。对于模拟CCD,也可使用 XV-1000 影像系统的 CA-CM20,包括连接线。
可同时使用模拟CCD和数码CCD吗?
本系统特定的型号支持模拟CCD(以 A 结尾),因此不能和数码CCD同时使用。
该系统是否支持紫外线或红外线CCD?
本系统支持 Sony XC-EI50 和 XC-EI30 红外线CCD(CCD元件 尺寸不同)以及 Sony XC-EU50 紫外线CCD。
该系统是否支持紫外线或红外线CCD?
可以。
XG-7000系列有哪几种用户手册?
共有四种手册。
所有手册均以 PDF 形式在 XG-H7N 软件中包含。
(1) XG-7000 用户手册:硬件手册
(2) XG VisionEditor 参考手册(关于编程):讲述如何编程流程图和用户界面等。
(3) XG VisionEditor 参考手册(关于控制):讲述如何控制输入输出和串行通讯。
(4) XG VisionTerminal 用户手册:讲述如何远程操作和记录数据。
如何查看手册?
在安装 XG VisionEditor 和 XG VisionTerminal 后,单击“开始”菜单或在应用程序菜单中选择 [Help](帮助),以 PDF 形式打开所需的手册。
我无法从 VisionEditor 的“帮助”菜单打开 XG-7000 用户手册(硬件手册)。是否需要单独购买该手册?
在安装 VisionEditor 时已安装该手册,但无法从“帮助”菜单直接打开。可导航致至默认安装位置(C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsKEYENCE ApplicationsV-Works for XG)来打开 XG-7000 系列用户手册。
在创建流程图方面提供哪些用户支持?
您可以从 XG 用户支持页下载示例文件。也可以寻找 KEYENCE 办事处的 XG 技术支持回答您的问题。