关于软件更新
关于软件更新
主要更改和修正记录
3.44→3.45的更改点
2.问题修正项目
- 当将时区设定为“(UTC+09:00)大阪、札幌、东京”以外时,如果在特定时刻下开始连续测量,会发生无法通过“统计/分析”抽取相应日期的测量结果这一问题。我们对这个问题进行了修改
3.30→3.40的更改点
1.功能新增项目
- 在结合测量设定数据的保存确认对话框中,新增选择有效/无效毛边缺陷检测功能的复选框
2.问题修正项目
- 修正为IM-6140在定位搜索时,无法选择焦距指示器
- 修正角度测量结果的尺寸线圆弧大小为极小时,会发生错误的问题
- 更改为在连续测量中使用自动对焦时,Z座标台将固定对焦位置的规格
- 修正结合测量时,图像和边缘点列显示可能会发生偏移的问题
3.04→3.30的更改点
1.功能新增项目
- 新增语言切换功能(日文/英文/德文/法文/意大利文/简体字中文/繁体字中文/韩文/泰文)
2.问题修正项目
- 更改辅助线长度为无限时的检测时内部处理长度的计算方法
3.03→3.04的更改点
2.问题修正项目
- 更改从测量设定、连续测量返回至菜单画面后Z座标台将自动返回至原点的规格。固定测量时的Z座标台高度
2.95→3.03的更改点
1.功能新增项目
- 支持IM-6120/6025/6015
- 新增平均次数设定功能
- 新增图样搜索有效区域设定功能
- 新增可手动调整Z座标台进行测量的功能(仅限IM-6120/6140)
- 新增手动测量功能
- 新增结合设定的自动变迁设定功能
- 在轮廓抽出要素中,新增扫描间隔调整功能
2.92→2.95的更改点
1.功能新增项目
- 新增至IM数据传输软件IM-H1T的数据输出功能
- 缩短持续测量大量测量对象物时的测量时间
2.81→2.92的更改点
1.功能新增项目
- 在语言切换功能中,新增意大利文、泰文
2.71→2.81的更改点
1.功能新增项目
- 在语言切换功能中,新增法文、繁体字中文
2.62→2.71的更改点
1.功能新增项目
- 在语言切换功能中,新增德文、中文
2.53→2.62的更改点
1.功能新增项目
- 新增语言切换功能(日文/英文)
2.33→2.53的更改点
1.功能新增项目
- 在主要工具中,新增“顶点线”、“顶点圆”、“顶点圆弧”、“间距线”
- 在应用工具中,新增“直线间距倾斜角”、“圆周间距宽度”、“面积测量”、“螺丝测量”
- 在各个间距测量中,新增“公差判断项目”选择功能
- 在辅助线中,新增“相接圆”
- 在“平行线”、“辅助圆”半径指定中,新增可指定其他测量结果的功能
- 在“辅助圆”中,新增“输出图样”选择
- 通过“真直度”、“直角度”、“平行度”、“点的位置度”、“同心度”,支持最大实体公差/最小实体公差
- 可随意选择保存CSV文件的文件夹
- 改善批量测量多处时的编号顺序
- 新增图样搜索方向指定功能
- 新增批量测量多处时的测量结果排列功能
- 提高IM-6140的自动对焦性能
- 新增DXF输出功能
- 角度显示位数可选择至小数点以下4位
- 可从连续测量的画面中直接输入“操作者”输入栏
- 支持批量显示多个深度合成图像
- 新增公差批量清除功能
- 在安全性设定的密码保护项目中,新增“测量设定的结合”。分离“测量设定”和“单品设定”
- 删除“单品设定”的测量设定数据保存功能
- 将“轮廓线输出”的设计值更改为虚线
- 将连续测量模式、测量设定模式的文件记录显示增加至50个
- 将连续测量结束时的照明状态,设为保存测量设定数据时的照明状态
2.22→2.33的更改点
1.功能新增项目
- 在语言切换功能中,新增法文、繁体字中文
2.20→2.22的更改点
2.问题修正项目
- 修正统计和分析画面中的轮廓线输出显示问题
2.10→2.20的更改点
1.功能新增项目
- 在语言切换功能中,新增德文、中文
- 更改图样注册的最小区域尺寸
- 新增图样注册对话框内的画面放大功能
2.08→2.10的更改点
1.功能新增项目
- 新增语言切换功能(日文/英文)
- 新增时区设定功能
2.07→2.08的更改点
1.功能新增项目
- 在图样图像注册中,新增“速度优先”/“精度优先”选择
1.58→2.07的更改点
2.问题修正项目
- 缩短已设定基准座标时的处理时间
1.58→2.06的更改内容
1.功能新增项目
- 支持测量头IM-6140
- 在应用工具中,新增“点位置”和“周长”
- 在间距测量中,新增个别尺寸显示功能
- 支持应用工具的要素化
- 在几何公差中,新增“轮廓度”
- 在主要工具中,新增“轮廓抽出”和“自动生成”
- 更改主要工具编辑画面的布局
- 在运算中,新增π、ARC函数、CRD函数
- 新增批量测量多处(图样搜索个数设定)功能
- 新增测量设定的结合功能
- 新增图层控制功能
- 在统计和分析中,新增轮廓统计功能
- 在统计和分析中,新增文件搜索功能
- 新增批量编辑和重新排列的功能
- 新增文件夹设定功能
- 支持网络文件夹
- 网络共享、FTP服务器的随时访问化
- 新增机体识别名称设定功能
- 新增CSV文件自动制作功能
- 新增串行计数功能
- 新增发生NG/Fail时图像自动保存功能
- 更改显示位设定功能
- 新增批量自动对焦功能
- 新增结果显示切换功能
- 新增深度合成功能
- 新增要素的基点复制功能、旋转复制功能、水平反转复制功能、垂直反转复制功能
- 新增要素的放大和缩小功能
- 新增重叠向导
1.56→1.58的更改点
2.问题修正项目
- 修正在连续测量中从放大显示切换为详细显示后,无法更新测量值的问题
- 修正在保存测量设定时,有时会显示“请在抽出边缘后进行保存”错误信息的问题
- 修正在保存测量设定时,覆盖“测量和设定数据指定区域”的显示后有时会失效的问题
1.52→1.56的更改点
2.问题修正项目
- 修正在连续测量时切换为放大显示的问题
- 修正以辅助圆为基础设定基准座标后无法测量的问题
- 修正在另存中覆盖保存时的数据转移的相关问题
1.38→1.52的更改点
1.功能新增项目
- 在基本测量的“点-点”、“圆-点”、“圆-圆”中,新增测量方向指定功能
- 在主要工具中,新增“点(圆弧上)”和“最大和最小点(圆和圆弧)”
- 新增主要工具的边缘抽出参数自动调整功能
- 在主要工具的边缘方向中,新增“白中心”“黑中心”
- 新增主要工具的圆的“最大圆”“最小圆”输出功能
- 支持辅助线的“点通过线”的任意轴
- 支持辅助线的“辅助圆”的2点指定
- 支持标签打印机的各种印刷
- 将设定要素数的上限更改至650个
2.问题修正项目
- 适用.NET Framework SP2(修正.NET Framework问题造成的强制结束、失效等现象的问题。)
- 修正出现内存不足错误的问题
1.32→1.38的更改点
2.问题修正项目
- 修正出现无法预期错误的问题(OMP abort:)
- 修正在输入、输出画面中,按下拆卸按钮时发生异常的问题
1.20→1.32的更改点
1.功能新增项目
- 边缘强度[自动]的执行参数优化
- 新增在另存时可复制原始统计数据的功能
- 新增相容模式
1.14→1.20的更改点
1.功能新增项目
- 在应用测量中,新增[圆直径十字测量]
- 新增边缘强度图显示功能
- 新增数据备份功能
- 新增统计数据一览替换功能