功能篇

为您介绍意料之外或您所不知的激光刻印机的便利功能。请务必阅览满载获知有益内容的“功能篇”。

功能篇 vol.1

Q48 激光刻印机能够打印条码吗?

是的,激光刻印机能打印以下 7 种类型的条码。
CODE39/ITF/2-of-5/NW7(CODABAR)/CODE128/UPC (EAN/JAN)/GS1 DataBar

Q49 能够打印 DataMatrix 和 QR 码等二维码吗?

除线性条码以外,激光刻印机还能刻印以下的二维码:
QR 码/ Micro QR 码/ DataMatrix / DataMatrix(ECC200)
“Marking Builder 2”软件能更容易地创建几乎各种类型的条码。

Q50 不使用 PC 能够操作激光刻印机吗?

是的,激光刻印机能用选购的触控面板进行操作。使用监视器和鼠标可以与触控面板相同的操作。这些方法在难以使用PC 的现场操作中,或当激光刻印机很少编程时很有用。

Q51 激光刻印机能用于材料加工吗?

是的,除打印以外,激光刻印机还能用于某些加工应用。
激光刻印机的主要加工应用。

  • 精度切割
  • 去除树脂工件的毛边
  • 剥离表面涂层薄膜

使用激光刻印机进行加工的要求不断增加,因为激光刻印机能够精确地扫描较大区域,而且相比机械加工设备更廉价。

加工样本

CO2 激光刻印机 ML-Z 系列

MD-X系列

Q52 能够保存多少程序?

能够保存多达 2000 个程序。可以为每个项目预设刻印的内容/条件,只需在刻印新产品时切换保存的数据即可。
轻松切换程序的几种方法是:

  • 使用 PC 软件/触控面板切换程序。
  • 使用 I/O 端子台切换程序。
  • 通过扫描条码自动切换程序。
  • 通过串行通信切换程序。

在这些例子中,使用条码越来越受欢迎是因为他能在等待刻印的产品之间进行精确和轻松的切换。

功能篇 vol.2

Q53 如果电源持续打开激光二极管会烧坏吗?

KEYENCE 的激光刻印机仅在刻印时使用激光二极管(LD)。这是因为激光刻印机配备了自动节电(APS)功能,他能在不刻印时自动降低 LD 光源的水平。由于只是降低电流,LD 的电源并没有关闭,所以系统几乎瞬间即可恢复整体的刻印能力。

Q54 怎样防止在操作激光时设定被意外更改?

激光刻印机具有内置的“键盘锁”功能。
通过密码保护的键操作使得只有管理员才能更改设定,从而防止意外更改。此外,可以对个别项目加锁,选择需要锁定的操作项目。

Q55 怎样防止激光刻印机因为信号线的干扰而接收到错误的输入?

把激光刻印机设定在某一段时间内忽略输入脉冲信号。大多数信号不会保留较长的时间。(最多 10 ms)

* 请注意采取措施消除通讯线路上的干扰源。

Q56 怎样确保仅对一定数量的产品进行刻印?

端子台上的“计数设定”和“计数输出”可以用来验证刻印产品的精确数字。在“计数设定”中设定需要刻印产品的数量作为“最终数值”。这样当达到最终数值时,激光刻印机会输出一个信号。该输出信号即可用来终止生产,发出警报声等。

Q57 怎样得知激光刻印机的精确运行时间?

在维护参数中能够检查运行时间。

激光刻印机能够记录运行时间以及激光执行刻印操作的次数。这些数值还能用来了解日常操作。总的重复次数可以进行编程或复位,如下所示。

Q58 用激光刻印设计图案和标识能够输入什么格式的数据?

BMP,JPG,PNG,TIF 以及 CAD 数据可以导入激光刻印机,用来创建几乎任何可以想到的设计图案或标识。

轻松出色的照相式刻印

Q59 可以在移动的目标上刻印吗?

是的。激光刻印机能够调节激光的位置以跟随产品,从而在移动的目标上进行刻印。
此功能对于匀速和变速的生产线都能进行自动设定。扫描的速度可以通过测试刻印设定实现优化,无需猜测估计即可达到很有效的结果。

Q60 在移动目标上刻印时最快能达到的速度是多少?

这取决于刻印的内容和某些刻印条件。字符的数量越少,激光刻印机刻印的速度越快。字体或设计图案的大小和厚度也有影响。理想速度必须根据个别的基础进行设定。

*正如以上所述,要测定激光是否能在移动目标上刻印必须进行单独的测试。
请联系您就近的KEYENCE办事处了解更多详细信息。

在 PET 瓶颈上进行高速刻印

功能篇 vol.3

Q61 如果生产线不是匀速的,我怎样才能以均匀的间隔在挤出制品上进行刻印呢?

只需把生产线的速度作为脉冲信号输入,激光刻印机即可与生产线速度同步。在生产线上安装编码器就能监控当前的生产线速度。编码器的输出脉冲被输入到激光刻印机的控制器,因此刻印机可以根据生产线的速度进行调整。

Q62 刻印时有多少 TrueType 字体可用?

由于 TrueType 字体是在 PC 上的 TTF 文件中读取,因此使用完全依赖 PC。只需寄存您想要使用的 TrueType 字体后即可使用。

Q63 我想要在国外使用激光刻印机。
可以选择不同的语言吗?

是的,可以。支持日语,英语,德语和中文。
软件在识别待安装系统的语言后会以可用的语言启动安装程序。这样在海外使用 KEYENCE 的激光刻印机时,无需繁琐地准备双语说明书即可顺利地使用。

Q64 如果货架上每个产品上都要刻印时间戳,
那么刻印中时间发生变化时会如何刻印呢?

回答是……“其实 A 或 B 可以选择。”

当收集时间设置为“传感器”时,第一个产品上的印刷会应用到货架上所有剩余的产品。(见案例A)
当收集时间设置为“各刻印”时,货架上的每个产品印刷时都会获取时间,印刷会随着时间的改变而改变。(见案例B)

首页