电话
  1. 首页
  2. 服务
  3. 产品用户支持
  4. XG用户支持
  5. FAQ
  6. 问题解答

FAQ (问题解答)

我更改了 [Scale Factor](比例因子)的比例值,但没有体现在单元的检测值中。这是怎么回事?
在需要应用比例因子的单元的 [Unit Properties](单元属性)的 [Tool Parameters](工具参数)中将比例设为 [ON](开启)。默认情况下为 [OFF](关闭)。
单元设定正确,但边图不显示。这是怎么回事?
CCD屏幕的“屏幕属性”中的 [Regions](范围)可能被设为 [All](所有)。在这种情况下不会显示边图。只有设为 [Single](单个)才会显示边图。
我不小心删除了单元。有办法还原吗?
您可以使用 [Undo](撤消)功能撤消流程图视图中的最后两步操作或屏幕编辑器中的最后八步操作。也可以使用 [Ctrl+z] 撤消上一步操作。
在某个算术表达式发生错误后,之后的表达式就不执行了。
这是正常情况。在某个算术表达式发生错误后,之后的计算就不会再执行了。如果计算得出的数值没有正确存储,请检查单元错误。
我无法通过高级自定义滤波器设定滤波器系数。
存储滤波器系数的标量数组变量必须定义为用户变量。定义一个适合滤波器大小的标量数组变量。
例如,如果滤波器大小为 21×21,则使用 441 或更多元素定义标量数组变量。
等待单元无法在独立模拟器中正常运行。
除用户菜单单元以外的等待单元无法在独立模拟器中使用。要了解详情,请参阅 XG VisionEditor 参考手册第 7 章中的“模拟功能概述”一节。
我尝试向 1.0 版创建的设定中追加 2.0 版的功能,但发生错误。
除非将设定本身转换为 2.0 版格式,否则无法追加功能。在 VisionEditor 中,选择 [File](文件)和 [Save in another file format](保存为其他文件格式)将设定保存为 2.0 版格式。请务必注意全局设定也分版本。
我上传了全局设定,但无法更新。
重启控制器。与程序数据不同,全局设定数据在控制器重启之后才会更新。
在 2.0 以上版本的 VisionEditor 中,全局设定数据可通过从 VisionEditor 重启控制器来进行更新,无需重启系统电源。
我使用控制器设定快门速度和其他CCD设定,但没有应用到CCD上。
默认状态下,只能使用 XG VisionEditor 的拍摄单元调整CCD设定。在控制器上所做的CCD设定更改不会被应用。要在控制器上更改CCD设定,选择拍摄单元的 [Capture Opt.](拍摄选项)标签页上的 [Use system settings](使用系统设定)选项。
从遥控器上输入触发信号时,拍摄操作没有执行。
可能是因为拍摄单元没有在启始单元之下,而执行等待(例如端子执行等待)在拍摄单元之上,且没有执行。要了解详情,请联系就近的销售代表。
已发生触发输入,但显示器上的图像数据没有更新。
当流程图到达终止单元时会更新图像数据。该过程可能在流程图中间的某个点停止。请检查 %WaitReady 是否为 ON,以确定流程图是否处于等待状态。要了解详情,请联系就近的销售代表。
我使用模拟器对话框更改值,但没有应用到设定中。如何使用模拟器应用更改?
事先为用于在系统上更改值的变量选择 [Copy current value to initial value at save](在保存时将对当前值复制到初始值)。在使用模拟器更改值后,在模拟器中保存设定(使用功能菜单中的 [Save settings](保存设定))。然后,针对同一设定从 [File](文件)菜单中选择 [Reload active inspection](重载进行中的检测)。
在 XG 系统上调整和保存值并将变量的当前值复制到初始值后,我使用 VisionEditor 更改了流程图并上传到 XG 系统,但当初在系统上调整的变量初始值被重置了。这是怎么回事?
变量的初始值被覆盖为上传的值。
事先为用于在系统上更改值的变量选择 [Copy current value to initial value at save](在保存时将对当前值复制到初始值)。
在系统上更改值后,保存值(将当前值复制到初始值),然后连同设定将其下载(载入初始值)到 VisionEditor 中。
将 VisionEditor 上的流程图更改到下载的设定中。
在 2.0 以上版本的 VisionEditor 中,如果在变量设定中选择 [Keep initial value when loading program](载入程序时保留初始值)并在上传时选择 [Target Data](目标数据),就可以在不更改 XG 系统变量初始值的情况下上传设定,方法是为检测设定的 [Initial Values of Variables](变量的初始值)选择 [Use settings](使用设定),然后执行上传。
计算语法没有错误,但没有输出结果。如何检查输出?
可能发生了动态错误。请检查执行日志。
我无法确定执行日志中显示的动态错误的原因。
请查看存在错误的计算单元的 [Unit Result](单元结果)中的 [Error code](错误代码)和 [Error line](错误所在行)。有关错误代码的描述,请查看用户手册。
当我打开图像存档查看器时无法查看存档。
要使用图像存档查看器,您必须在 XG VisionEditor 中进行设定。选择 [Settings](设定)和 [Image Archive](图像存档),然后为条件 0 到 7 选择 [Enable](启用)选项以设定条件。
%JAHold 已分配给 OUT23 的初始值,但 OUT23 的作用和 CV 系列的 OR 输出不同。
当 %JAHold 系统变量被判断为 NG 时,输出会继续进行,直至系统变量被重置。与 CV 系列作用相同的系统变量是 %JgAll,因此为 %JgAll 分配全局设定和端子输出。要了解详情,请联系就近的销售代表。
我创建了一个对话框并更改了分配给数值输入框的变量值,但更改没有被应用。
请检查 XG VisionEditor 对话框的对话框设定中的应用程序时机设定。
例如,如果确认时机被设为 [when button is pressed](按下按钮时),则必须按下对话框按钮或底部按钮才会确认设定。要了解详情,请联系就近的销售代表。
图像存档查看器只显示黑色图像而不显示操作期间在系统上存档的图像。
存档图像已被新图像覆盖并已删除。
要显示新图像,请单击 [Update](更新)。
在输入输出监视器上,触发信号每次均成功输入,但监控器多次显示触发输入只输入了一次。
输入输出监视器显示的更新速度无法跟上触发速度。要检测信号是否正确开启和关闭,请使用跟踪日志查看器。
我想通过 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)输入触发信号,但按下遥控器上的 [TRIGGER](触发)按钮后没有输入触发信号。
当使用 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)时,只能从端子台接收触发输入。
要从遥控器输入触发信号,可向往常一样使用变量延迟单元,但无法同时使用 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)和 [Variable delay](变量延迟)。
在 2.0 以上版本的 VisionEditor 中,已追加 WG(等待状态释放)命令,可通过从遥控器发出命令来取消 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)。
需要在系统上创建对话框来更改CCD的快门速度吗?
在创建流程图时,选择拍摄单元的 [Capture Opt.](拍摄选项)标签页上的 [Use system settings](使用系统设定)选项。
通过这种方式,在 [System Configuration](系统配置)菜单的 [Camera Settings](CCD设定)中所做的更改将应用到检测中。
当系统重启后,程序返回 [0000],但我可以指定要启动的程序编号吗?
您可以在 [Global](全局)菜单的 [System Settings](系统设定)的 [Program to start up](要启动的程序)中设定。
要清除程序,需要删除所有编辑器设定并上传程序吗?
您可以通过初始化系统来清除各个设定。在打开电源的同时按住 [Esc] 键以初始化系统。
按 [Esc] 键无法关闭对话框。
可能因为是启动对话框的缘故。清除对话框属性的最初显示设定旁的复选框。否则无法选择 [Close dialog on Escape](退出时关闭对话框)。
照明通过命令单元控制,但无法正确执行远程拍摄。
只能使用拍摄单元进行远程拍摄,因此无法通过控制器执行命令单元。要解决这一问题,使用图像存档查看器保存目标图像。
跟踪日志中没有显示闪光输出信号。
无法在跟踪日志中查看显示闪光输出信号。但是,由于带有全局设定中的端子设定的项目显示在跟踪日志中的项目列表中,因此不会显示波形,只输出闪光项目。
所有系统操作都记录在修改日志中吗?
修改日志中只记录可通过 XG 系统执行的受限操作的数据。请注意,很多操作不会被记录。要了解详情,请参阅 XG VisionEditor 参考手册(编程版)的第 5 张。此处未列出的操作不会被记录在内。
无法在 PLC 上确认信号,也无法建立通讯。
使用跟踪日志查看器检查 XG 系统是否在输出信号。使用 [Global](全局)菜单检查端子分配。
通过 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)等待时 %Trg1Ready 无法启动。
通过 [Wait terminal I/O](等待端子输入输出)等待时启动的“就绪”信号为 %WaitReady。请检查该信号。
使用 CA-DC20E 照明控制器单元示为何 %Flash3 和 %Flash4 无法正常工作?当 [Continuous](连续)设为 ON(开启)时会发光。
您尚未在全局设定的输入/输出中将 %Flash3 和 %Flash4 分配给输出端子。CA-DC20E 照明控制单元不需要 %Flash 连接,但内部会引用 %Flash 状态,因此不分配端子就无法使用。
我将工作空间保存到插在 SD 卡槽 2 的 SD 卡上,但无法通过控制器载入设定。问题在哪儿?
工作空间的设定数据已保存,因此工作空间本身不会发送到控制器。可将各种数据(设定数据、全局数据等)复制到相应的结构中,从而可通过 SD 卡传输数据。
在等待端子输入输出状态中输入 RE 命令时出现错误,命令没有执行。
RE 命令只能用于触发等待、等待端子输入输出或拍摄单元的变量延迟,但在 1.0.0011 及之前的版本不支持等待端子输入输出或变量延迟。请注意,用户菜单无法取消。
我使用变量引用来更改注册图像编号,但更改变量后注册图像没有变化。
只更改变量无法更改注册图像。在更变量后发出 NU 命令才能更改注册图像。
打开 %OutDataAsyncA to H 后无法关闭。
%OutDataAsyncA to H 可异步控制流程图,但一旦打开就无法关闭。您必须手动设定命令来将其关闭。
如何在不移除 SD 卡的情况下将静态数据从 SD 卡传输到电脑?
可以使用 VisionEditor 或 VisionTerminal 下载保存在 SD 卡上的文件。在 VisionEditor 中,使用系统视图中的 [Controller List](控制器列表)选择要传输的文件,然后右键单击并选择 [Download](下载)开始数据传输。