电话
  1. 首页
  2. 服务
  3. 产品用户支持
  4. BT 系列软件 / 用户支持
  5. 常见问题(FAQ)|BT 系列软件 / 用户支持
  6. 常见问题(FAQ)|BT 专用操作系统型(终端的操作方法)

BT 系列软件 / 用户支持

终端的操作方法 (BT 专用操作系统型) 常见问题

主机的设定方法

通过“系统菜单”设定主机。
系统的启动方法为在电源关闭状态下,同时按住 L 键 + 2键 + PW 键进行启动。

接通电源后会显示“驱动器 2 不正确。初始化驱动器 2”消息。

由于内部副电池余量不足,导致 RAM 区域状态不正确,从而显示该消息。
出现该状态后,将无法使用驱动器 2 的数据,请按照显示对驱动器 2 进行初始化。
关于重要文件,请保存在即便备用副电池余量用尽也不会删除文件的驱动器1(Flash-ROM)中。

主机的复位方法

长按 PW 按钮 10 秒左右将复位。

主机的驱动器差异

BT-1000 系列(BT-1010/BT-1510)
驱动器 0…仅含有1个程序执行文件(xho 文件)。
驱动器 1…存入脚本执行文件(.sb3 文件)和文件类。
驱动器 2…存入文件类。请注意,由于是 RAM 区域,如果电池用尽将被删除。
驱动器 3…日志文件区域。
驱动器 5…在已插入 MicroSD 时显示。请存入文件类。

BT-600 系列
驱动器 0…仅含有1个程序执行文件(xho 文件)。
驱动器 1…存入脚本执行文件(.sb3 文件)和文件类。
驱动器 2…存入文件类。请注意,由于是 RAM 区域,如果电池用尽将被删除。
驱动器 3…日志文件区域。
驱动器 4…日志区域。用作与 BT-500 进行互换。

开发套件 BT-H10W/HD10 是否支持 Windows 8?

Ver.1.50 或更高版本支持。
如果是更早的版本,请使用上传至支持页面的更新数据进行升级。
版本已记录在您所购 CD 的盘面。

Windows 8 的 USB 驱动器是否也能用于其他 Windows 操作系统?

支持 Windows 8 的驱动器支持7、Vista、XP。支持 Windows 2012/2008R2/2003 这些服务器操作系统。